This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:EEPROM使用问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588184/ds80pci810-eeprom-usage-question

部件号:DS80PCI810
主题中讨论的其他部件: DS125BR401

您好,

客户希望 将其BMC连接 到EEPROM和DS80PCI810,以便 由BMC刷新EEPROM。 您会建议如何使用我们的芯片实现这一点吗?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    许多BMC都支持SMBus。  我没有关于BMC - EEPROM - DS80PCI810之间连接的特定信息。

    我将从BMC - EEPROM的角度来研究这些要求,因为实现可能特定于所使用的BMC。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    这是否意味着问题不在DS80PCI810上,而可能在BMC和EEPROM之间?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    考虑到ENSMB是浮动的,DS80PCI810充当SMBus主控制器,DS80PCI810和BMC都将同时作为主控制器连接到设备(EEPROM)。  对此有何顾虑?

    此外,客户工厂o使用8个DS80PCI810芯片(2个DS80PCI810芯片共享1个EEPROM)实施4个EEPROM芯片(具有不同的地址)。 之前询问的BMC连接在一起是否存在其他问题?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    我对这种实施有点担心。  DS80PCI810主设备期望EEPROM位于0xA0。  如果EEPROM位于另一个地址,则不工作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    我想您提到的是数据表中的描述,如下所示。 您是否知道是否有例外情况? 客户告诉我,他们之前分别将两个EEPROM与0xA0和0xA2地址连接在一起。 我要求他们交叉检查这个。 请问您的意见是否相同? 有可能吗?

    '外部EEPROM器件地址字节必须为0xA0,并且能够在2.5 V和3.3V电源下运行1 MHz。'

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一位客户对DS125BR401有相同的请求,同时请再次确认我们是否可以这样做。

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    我们的DS80PCI810或DS125BR401也不例外。  EEPROM地址必须为0xA0,设备才能找到EEPROM数据。

    此致,