This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031B:寻找TI最佳的四路差动线路驱动器,3.3V,27MHz输入。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031B, DS90LV031A, DS90LV047A, SN65LVDS047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590150/ds90c031b-looking-for-ti-s-best-quad-diff-line-driver-3-3v-27mhz-input

部件号:DS90C031B
主题中讨论的其他部件: DS90LV031ADS90LV047ASN65LVDS047

寻找TI最佳的四路差动线路驱动器,3.3V,27MHz输入。 有什么比DS90C031B更好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90C031B是5V设备。  有几种3.3V设备可用。  

    DS90LV031A,DS90LV047A和SN65LVDS047是非常优质的3.3V四路差动线路驱动器。

    此致,