This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91C176:如何提高DS91C176的信号质量

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91C176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589390/ds91c176-how-to-improve-the-signal-quality-for-ds91c176

部件号:DS91C176

大家好,

客户正在使用 DS91C176。  客户使用100欧姆作为匹配电阻。 但信号不好。 请检查附件。

数据表的图19显示了VOD与输出负载之间的关系。  

问题1:我想知道VOD是什么。 是A针脚和B针脚之间的差分电压还是 R针脚和RE针脚之间的差分电压?

问题2:在数据表的图1中, ATCA背板上的匹配电阻为80欧姆。  

如何选择匹配的电阻?

我是否可以参考数据表的图19来选择 匹配电阻,例如,如果VOD为500mV,则需要40欧姆匹配?

问题3: 如何提高 DS91C176的信号质量?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    问题1:VOD位于A和B引脚之间。

    问题2:ATCA背板在背板时钟信号的两端指定了一个80欧姆端接。  一般来说,背板上的终端电阻与背板迹线的传输线路阻抗稍低。  在这种情况下,轨迹阻抗为~ 100欧姆,两端的端接电阻为80欧姆。  两端都需要终结处理,因为有些设备会将背板从某个位置驱动到背板的中间位置。

    问题3: 在大多数背板系统中,控制信号完整性的最重要功能是短管长度。  从背板跟踪到所有连接的卡上的驱动器和接收器的距离称为存根长度。  此长度越长,背板上的信号完整性就可能越差。  波形中较大的反射看起来像短管长度和/或端接效应。  有时,添加串联电阻和/或并联电容有助于过滤C176输出边缘并减少系统振铃。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的回复。
    问题1:我是否可以参考数据表的图19来选择匹配电阻,例如,如果VOD为500mV,则需要40欧姆匹配?
    问题2:我是否可以推荐均衡器或计时器来提高信号质量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    是否有任何更新回复? 对于客户的应用,VAB的电压为500mV,匹配的电阻应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    问题1:此图 不 能 显示正确的负载电阻。 图19显示了设备输出VOD至不同的负载电阻。  在40欧姆及以上时,输出振幅在内部控制为相对恒定的500mV值。  当负载电阻 低于40欧姆时,输出振幅(VOD)将开始降低。

    负载电阻 应始终设置为大约等于背板特性阻抗。

    问题2: 波形反射不能通过均衡器或重新计时器来固定。  可以在每个负载下添加串联阻尼电阻器,同时降低振铃振幅。  

    此致,