This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS302:关于输入上升和下降时间(TR)

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589155/sn65lvds302-about-input-rise-and-fall-time-tr-f

部件号:SN65LVDS302

您好,

能否告诉我TR/F规格?
数据表中介绍了以下内容。

但是,我的客户想了解功能的价值。

您能否告诉我们 TR/F规格的能力分布情况,以供我们参考?

最大和最小分布范围如何?  

我们将向客户解释并尝试理解。

 

我感谢您的合作并提前向您表示感谢。


此致,
Yusuke /日本Disty.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    客户需要该信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LVDS302具有高性能数据和时钟输入。  如果输入信号的上升和下降时间过慢,将开始影响设备性能特性。  为满足数据表规格,输入上升和下降时间应小于800ps。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    感谢您的支持。
    如果 输入上升和下降时间  高于 800ps,
    此设备可以运行吗?
    此外, 您能否告诉我超过800 ps时的操作问题?

    我知道这是不能保证的。
    但是,客户想知道实际值。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,如果tr/TF比800ps更高(更慢),比如850ps或900ps,
    某些设备可能会正确接收信号并正常工作。
    但是,由于存在流程变化,数据表将800ps作为保证运行的最大值。
    我的认可是否正确?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke:

    是的,设备肯定仍然可以工作。  由于输入边缘速率低于800ps,性能下降将非常缓慢。  即使达到900ps,大多数设备也可能正常运行。  整体性能 将更容易受到噪音,抖动,定时和其他系统变化的影响。

    此致,

    李