This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110T:查询工艺技术和ESD等级

Guru**** 2848500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV110T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590334/ds90lv110t-enquire-on-process-technologies-and-esd-rating

部件号:DS90LV110T


尊敬的先生/女士:

我想了解有关SY8.9828万L的更多信息。
1)什么是工艺技术,例如 SOI BiCMOS工艺技术
2)在ESD部分,我发现HBP评级被授予,还有另一个评级:(EIAJ,0Ω,200pF)-> 250 V,此评级是否属于CDM

此致,
尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    DS90LV110T使用常规CMOS过程。  

    EIAJ 0 Ohm 200pF来自较旧的"机器型号"ESD测试规范。  此类检测被视为HBM结果的"最坏情况"。  自产品推出以来 ,ESD测试现在侧重于HBM的性能。  "机器型号"被视为冗余,仅测试HBM。

    此致,

    李