This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:GRSTz

Guru**** 2541680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590172/tusb9261-grstz

部件号:TUSB9261

您好,  

GRSTz看起来有一个内部上拉,但我找不到该值。  我想使用内部拉线和外部电容器接地来提供重置信号。  这是否是有效的解决方案?建议的电容器值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    内部上拉为最大值:660K
    是的,您可以使用外部电容器,它应满足数据表中7.3 .1.4 节中指定的定时要求。
    此致