This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3222E:充油泵电路

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589740/sn65c3222e-charge-pump-circuit

部件号:SN65C3222E

尊敬的技术支持团队:

您能否展示SN65C3222E的充油泵电路?

Adi' IC显示了这一点。

e2e.ti.com/.../ADM561_5F00_charge_5F00_pump.pdf

此致。

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD:

    SN65C3222E中的设计与您随附的PDF中显示的设计相同。 总之,C1用于将VCC电压加倍,并将其存储在V+节点上(C3用于减少纹波)。 然后,C2用于反转V+电压并将其存储在V-节点上(C4用于减少纹波)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

     

    感谢您的回复。

     

    我理解您的答案。

    顺便说一下,我们的客户遇到了连接错误。

    V+应通过电容器连接至GND,但V+连接至Vcc。

    系统上的RS232似乎工作正常。

    是否可以使用它? 他们想知道它影响行为的原因。

    但我想请他们更改正确的连接。

     

    祝您一切顺利,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charge-Pump.pdfttd

    可以将V+电容器(C3)连接至VCC,而不是接地。  此电容器用于滤波,VCC和接地通常都可用作稳定的电压基准。

    顺便提一下,我附上了充油泵电路的图,供您参考,以防有用。

    此致,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回复和充油泵示意图。
    ADI和Maxim通常将V+电容器(C3)连接到数据表上的VCC。
    为什么TI将V+电容器(C3)连接到数据表上的GND?
    如果您有理由,您能否分享?

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD,

    我不知道有什么强烈的理由要推荐这两种连接方法,这两种连接都能正常工作。

    最大