This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:布局上的差分阻抗

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590300/am26ls32a-differential-impedance-on-layout

部件号:AM26LS32A

您好,先生:

很抱歉打扰你。

在标题中,我们有一个有关LS32A布局差分阻抗的问题。

如果输入为 差动线路,输入差动阻抗是否 为100欧姆,输出电阻是否为50欧姆?

如果输出是 差动线路,输出差动阻抗是 100欧姆还是输入是50欧姆?

还是有其他人的建议?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    我认为我不完全理解您的问题,所以如果我误解了,请告诉我。 对于RS-422,布线的差模特性阻抗通常介于80欧姆至120欧姆之间。 这意味着差分PCB迹线(用于输入和输出)应布局为具有类似的特性阻抗。 最远接收器上的终端电阻器也应具有与该值匹配的电阻。 单端逻辑线路(G/Y/ETC)上的阻抗并不重要。

    以下是应用说明,可能有助于您了解如何实施RS-422或RS-485链路:

    www.ti.com/.../slla070d.pdf

    最大