This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-232C至RS-485转换器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590307/rs-232c-to-rs-485-converter

您好,

我找到了以下文档。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/0358.RS232-to-RS485-Converter.pdf

但是,我的客户需要250kbps/半双工。

是否可以通过改变过滤器的切断频率来实现?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    是的,单稳态多谐振荡器电路中使用的R/C值可以根据数据速率和每个消息帧的长度进行调整。 电路的目标是生成一个"驱动器启用"脉冲,该脉冲将持续每个帧的持续时间,然后自动将RS-485收发器切换回仅接收模式。

    最大