This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:未建立SGMII链路

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590343/dp83867e-sgmii-link-is-not-established

部件号:DP8.3867万E

您好,

通过测量电压值校正所有PHY带针脚。 所有带销都是应有的。

LED_0 (启用SGMII)的测量值为397 MV。 它的模式是2。 我读取0x0014寄存器,其值为1.01万1,100,0111。110.0011万。

LED_1的测量值为0。 其模式为1。选择0。

LED_2的测量值为0。 其模式为1。(我们不将此位用于带销)。

RX_CTRL (Autoneg Disable)的测量值为749 MV。 其模式为3。 因此自动关闭为0。

当我读取0x0031寄存器时,我读取0001,0000,1011,0000。0000。</s>1011 0000所以,我把寄存器0x31的位[7]更改为0,我通过写入值0x1200来启动自动协商,以寄存器0x0。

RX_D0的测量值为0。 其模式为1。 PHY_Add1和PHY_add0为0。

RX_D2的测量值为0。 其模式为1。 PHY_add3和PHY_ADD2应该为0。 但当我读取0x006E寄存器时,其值为0000

1000,0000,1100。 因此PHY_add3和PHY_ADD2被读取为“1”。

我将广播分组PC发送到phy,并读取0x0135寄存器以查看2.bit (BCAST_RCVD)。 我没有看到这一点的变化。 我不与MAC和PHY通信。

我该怎么办? 您有什么建议吗? 您是否需要任何信息,请告诉我。

此致,

Seda