This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D-Q1:有关数据表说明的问题

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, TL16C752D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589687/tl16c752d-q1-question-about-datasheet-description

部件号:TL16C752D-Q1
主题中讨论的其他部件:TL16C752D

您好,

我对TL16C752D有疑问。

TL16C752B是EOL,因此我们的客户将从TL16C752B迁移到TL16C752D-Q1。
在这些设备数据表中,这两种设备之间存在差异。

问题1.
在TL16C752D-Q1数据表第34页"表11 MCR位设置"中,
下面是MCR位[7]的说明。
*************
此位反映处CLKSEL引脚值的反向值
复位脉冲的后缘。
*************
TL16C752B数据表中未写入此说明。
顺便说一下,TL16C752D和TL16C752B上似乎没有CLKSEL引脚。

是打字错误吗?
如果没有CLKSEL引脚,则只能通过访问寄存器来设置上述MCR位[7],是否正确?

问题2.
在TL16C752D-Q1数据表第22页"Table.4 Interrupt Control Functions"中,
IIR[5-0]的值是调制解调器状态的0万。
但第36页"表.15中断优先级列表"调制解调器中断值为0.1万。
哪个值是正确的? 0万? 0.1万?

在TL16C752B数据表第11页"Table.4 Interrupt Control Functions"中,
IIR[5-0]的值是调制解调器状态的0万。
和第30页“Table.16 Interrupt Priority List”(表16中断优先级列表)调制解调器中断值也是0万。

问题3.
在TL16C752D数据表第.31页"表8 FCR位设置"中,
Bit[7:6] Value =00定义为1个字符,
        值= 01定义为4个字符。
但在TL16C752B数据表第26页"表.9 FCR位设置"中,
Bit[7:6] Value =00定义为8个字符,
        值= 01定义为16个字符。

此位[7:6]值00和01定义是否已在TL16C752D中更改?
或者在TL16C752D数据表中是否出现拼写错误?

问题4:
我们认为TL16C752B的软件可用于TL16C752D,无需修改。
如果我们要使用TL16C752D软件,是否需要修改TL16C75C的软件?

问题5.
我们找不到TL16C752D勘误表,是否有此设备的勘误表?
如果有TL16C752B->TL16C752D软件修改指南,请提供我们吗?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,g.f.。

    TL16C752D旨在直接取代TL16C752B,无需软件修改。 我相信你所指出的那些不一致之处确实是错别字,但我们会再查一下,然后再找你。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,g.f

    正如Max所说,此设备直接替代了版本B,但版本D包含可帮助执行其他应用程序的新功能。
    我会尽力回答您的问题。

    A1.-是的,这是打字错误。 CLKSEL表示CLK选择,但这不是引脚。 通过MCR位7,您可以控制此选项,这是一个分频器。

    A2.-在本例中,也是打字错误。 右表是版本B上的表

    A3.-这也是打字错误。 正确的值类似于版本B

    A4.是的,这是我们的主要目标。 您不需要修改任何内容。

    A5.-我们没有任何勘误表,因为到目前为止,我们在这种更改中找不到任何问题。 本版本还修复了我们在版本C中发现的一些问题,并且我们已针对该案例进行了勘误。

    我们的新版本包括一个新的寄存器,您可以在其中找到此UART的其他选项。 您可以在第36页上找到更多信息。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max和Francisco,

    感谢您的回答。
    我理解了所有内容,我会对我的客户感到敬畏。

    此致,
    G.F.