This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:我可以将TS3USB30用作非常小的I2C多路复用器吗?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587727/ts3usb30-can-i-use-the-ts3usb30-as-a-very-small-i2c-multiplexer

部件号:TS3USB30

您好,

我需要一个1:2 I2C多路复用器。   虽然TS3USB30/E数据表没有专门为I2C mux应用程序宣传此部分,但我看不出为什么您不能这样使用它。  我打算在链路的每一侧都有上拉电阻器,并以3.3V的速度操作所有I2C总线。  MUX操作将通过备用GPIO控制。

请确认此应用程序中的设备操作吗?  我是否应该注意到任何注意事项?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    仍在寻找有关此问题的答案。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donald:

    实际上,此器件可用作I2C多路复用器,只需确保VCC与上拉电阻器上的电压相同(或更高)。

    此致,
    迭戈。