This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:内部PCIe PHY连接

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590066/xio3130-internal-pcie-phy-connection

部件号:XIO3130

您好,

我有关于XIO3130 PCIe交换机的问题。

我们正在使用具有内部PCIe PHY的FPGA,并正在为PCIe交换机进行编程以连接多个PCIe端点。
我检查了XIO3130数据表,XIO3130似乎每个端口都有内部PCIe PHY。
因此,此XIO3130是否不适合我们的FPGA?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果您的FPGA中内置了PCIe Root Complex,则可以连接XIO3130。
    XIO3130需要在其上游端口上安装PCIe主机。
    此致