This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万I的ESD等级

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590007/dp83822i-esd-ratings-of-dp83822i

部件号:DP8.3822万I

大家好,很好。
请帮帮我。

数据表P.7说明如下。

[ 5.2 ESD等级]
人体模型(HBM),符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1)
■所有引脚:±3000V
■差分输出引脚(TD+,TD-,RD+,RD-):±1.6万V


为什么两者的ESD等级不同?
差速销是否有特殊改进?

我的客户说几乎竞争对手的IC都是统一的。

此致。
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝,

    差速器引脚是电缆朝向引脚(MDI)。
    与数字针脚相比,它们可能暴露在更高的ESD事件中。

    由于这种暴露,芯片在MDI上设计的ESD结构比数字引脚上设计的要大。

    这就是ESD等级因引脚而异的原因。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我看不到许多竞争对手具有我们支持的ESD等级。
    我们的设备专为承受更恶劣的环境而设计。

    此致,
    罗斯