This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:最大中继器应用

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588977/ds90ub948-q1-maximum-repeater-application

部件号:DS90UB948-Q1

您好,TI

我想与 图25一致。 数据表中的最大中继器应用,

 如果没有 OLDI时钟的时钟抖动消除器,它是否工作正常?

 是否 还可以为每个FPD Link3连接使用15米长的电缆?

谢谢,此致,

Toshi Kobayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    如果您希望在每个节点之间实现完整的15 m ,则使用最佳布局实践,高质量连接器和屏蔽良好的布线至关重要。 时钟的质量对于实现良好的信号完整性也至关重要。

    我建议在您所需的连接配置中使用我们的EVM进行测试,使用各种电缆和长度来查看它是否符合您的需求。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    非常感谢你的帮助。

    嗯, 我想即使我使用了质量最好的电缆,连接器,也很难清除输入PCLK抖动的规格...

    如果EVM测试失败,我应该使用更短的电缆或采取措施来处理时钟架构?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    遗憾的是,如果使用EVM无法实现所需的结果,则很难进行自己的设计,从而获得更好的结果。

    是的,我认为您应该尝试使用更短的电缆长度,并确保时钟非常干净。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San,

     非常感谢您的帮助。