This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:可以在MDIO CLK 2.4MHz上使用

Guru**** 2588015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590114/tca9406-could-to-use-on-mdio-clk-2-4mhz

部件号:TCA9406

您好,先生:

作为标题,9406是否可以在 MDIO CLK 2.4MHz上使用?

因为我看到了数据表9.2 3 图7,看起来它可以使用2.5MHz信号。 对吧?

感谢您的回复,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!
    是的,这是MDIO的理想候选项。 我想说,它也取决于总线上的电容负载。
    Francis Houde