This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:开机后设备稳定运行的启动时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589642/tca9548a-startup-time-which-the-device-operates-stably-after-power-on

部件号:TCA9548A

大家好

您是否介意询问TCA9548A?

 开机后设备稳定运行的启动时间是多少?
它是否等于"Recovery time from reset to start"(从重置到启动的恢复时间) TREC (STA) 0ns?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的团队太忙了,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    很抱歉耽误您的时间-我们正在对此进行调查,并将尽快回复您。 我认为开机重置时间与基于引脚的重置时间相同,但我们需要确认。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    是的,这将是趋势,如下所示。

    Francis Houde