This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:型号问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588314/pca9306-model-issues

部件号:PCA9306

我有一位客户尝试使用PCA9306型号,在他尝试加载型号时看到此错误消息:

型号是否有问题? 我在论坛上没有看到任何问题,因此我假设客户做错了事。 您对发生的事情有什么想法吗? 您能否检查并验证?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 图片未正确粘贴。 这里是:

    如果您对客户有任何疑问,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:
    他们尝试将其加载到哪个程序? 他们能否提供一份描述错误的文本副本? 图像显示信息被剪切至右侧。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    感谢您的回复!

    我会要求提供所需信息,并在收到后立即发布。

    感谢您的帮助。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    客户正在使用Hyperlynx 9.4V工具进行SI分析。

    以下是打开模型时显示的警告:

    D:/Users/m.Kavitha/AppData/local/Temp/ibsAE0.tmp/pca9306.IBS(133):警告:仅使用[系列交换组]的第一个组合。

    D:/Users/m.Kavitha/AppData/local/Temp/ibsAE0.tmp/pca9306.IBS (4115):错误:此文件中不存在由组件PCA9306_DCU引脚4到引脚5的系列引脚映射所使用的引脚型号PCA9306_IO_S。

    D:/Users/m.Kavitha/AppData/local/Temp/ibsAE0.tmp/pca9306.IBS (4115):错误:此文件中不存在由组件PCA9306_DCU引脚3到引脚6的系列引脚映射所使用的引脚型号PCA9306_IO_S。

    D:/Users/m.Kavitha/AppData/local/Temp/ibsAE0.tmp/pca9306.IBS (4115):错误:此文件中不存在由组件PCA9306_DCU引脚2到引脚7的系列引脚映射所使用的引脚型号PCA9306_IO_S。

    错误:解析文件D:\Users/m.Kavitha/AppData/Local/Temp/ibsAE0.tmp/pca9306.IBS失败。

    D:\Users\m.Kavitha\AppData\Local\Temp\ibsAE0.tmp\pca9306.IBS - 4个错误,5个警告

    如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:
    您真的需要与Mentor Graphics/Hyperlynx团队合作,帮助您了解该工具的工作原因以及它在模型方面出现问题的原因。 我们很难弄清楚这一点。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    仅供参考,我们以前使用此IBIS文件中的模型选择器遇到过与HyperLynx相关的问题-有关详细信息,请参阅David对此线程的响应:

    e2e.ti.com/.../50.0139万

    最好的解决方案是与Mentor一起解决此问题(如Francis所指出),但是让您启动和运行的快速解决方案是修改模型文件,使其仅包含您所需的电压级别。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    感谢您的回复!

    我将向客户传达此信息,并且我将发布客户可能有的任何其他问题。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist