This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:数据表中缺少卷

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589870/tca9555-vol-missing-from-datasheet

部件号:TCA9555

我有一个与TCA9555部件配合使用的原型设计。  我即将开始批量生产,并正在审查设计利润率。  我注意到数据表中缺少VOL电气特性(提供VOH)。  是否有人拥有此信息?  是否将更新数据表以包括此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jared:

    它在数据表中给出,但它有点令人困惑,因为它没有显式调用为VOL。  

    如您所见,给定最小IOL时的给定VOL。  这实际上是提供FET的VDS和 流经 从 输出连接到接地的FET的电流。   换言之,FET对地的电阻。  因此,对于给定的电压和负载,您可以计算出VOL是多少。   

    这是否合理?  如果您还有其他问题,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Francis指出这一点。 这是一种非常非常规的方式来捕捉这些信息,所以我没有看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jared:

    另请注意,当查看此情况时,您会看到下拉FET的RDS_ON在驱动不同负载时会略微改变电阻,这是由于RDS_ON因温度而产生的影响。  负载越高,温度越高,RDS_ON就越高。  仅供参考,供您或将来查看此帖子的任何人使用。  

    Francis Houde