This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C总线从属至UART/CAN/RS485/GPIO桥接器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, SN65HVD71

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589927/i2c-bus-slave-to-uart-can-rs485-gpio-bridge

主题中讨论的其他部件:P82B96SN65HVD71

您好,

现在,我正在寻找一个具有UART/CAN/RS485控制器或GPIO扩展的低成本,易于使用的工业级I2C从属桥接IC项目。 我知道没有IC提供所有这些功能,但TI是否特别提供任何这些总线转换器?

此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您尝试实现什么-它是I2C总线的扩展(例如,通过电缆在PCB之间)? 您可能需要了解P82B96之类的内容,它可以将双向SDA/SCL线路分隔成两个单独的TX和RX通道。 这允许信号连接到差分收发器(例如,RS-485收发器,如SN65HVD71),以便通过较长的电缆传输。 请注意,此类解决方案只执行物理层转换(从单端逻辑信号到差分信号),而不引入任何新的信号协议。

    最大