This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:注册信息

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588766/tmds181-register-information

部件号:TMDS181

大家好,

请就以下问题向我提出建议。

问题1. 请执行地址0x0B中的位[4:3]来反映片上端接电阻器的状态
    还是存储写入到他们的值?

问题2. 可以使用哪种优先级逻辑来控制之间的片上端接
    地址0x0B中的TX_TERM_CTL引脚和位[4:3]值。

我使用TMDS181配置“I2C_EN/PIN Pin = High (I2C模式)”和“TX_TERM_CTL = Float”
(自动选择终止)。 设备似乎打开和关闭了相应的输入数据速率。
但是,当我读取地址0x0B中的位[4:3]时,它们总是“00”。
请允许我确认,如果这些位不能反映片上终止和报告的状态
只要不更改默认值,就始终为“00”。

希望提示您的反馈。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当I2C_EN=HIGH时,设备在I2C模式下运行,控制引脚被忽略。 在I2C模式下,没有自动Tx终结选择

    要通过I2C更改Tx终结处理,必须在寄存器0x0B[4:3]中选择所需的终结处理,然后断言Apply_RxTx_change,寄存器0x0A[2]

    当I2C_EN=LOW时,设备处于引脚带模式,I2C寄存器将反映控制引脚的状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moisi-San,

    感谢您的回答。

    Mita