This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5113万:如何连接SN7.5113万设备

Guru**** 2513735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589720/sn75113-how-to-connect-the-sn75113-device

部件号:SN7.5113万

大家好,

我最近订购了SN7.5113万设备。 但我有一些问题需要了解如何连接它。

我的目标是将TTL信号"signalA"转换为差分信号"signalA+"和"signalA-"。 我尝试连接所附原理图上的所有内容,但没有输出。

我用5V给"1A引脚"供电,我希望"1ZP引脚"上有+5V电压,"1YS引脚"上有-5V电压。 但我在两个输出上都有0V电压。

有人能帮我了解如何连接此设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camille,

    您需要拉CC HIGH以激活输出。 1C,2C和CC均启用输出。 正如您所看到的,CC是两个输出的决定因素。 如果您只使用1YP/1YS 和1ZP/1ZS,则只需拉1C和CC HIGH。

    要获得差分信号输出,您需要将1YP短至1YS,因此需要将1Y输出和1ZP短至1ZS 短,从而以推拉形式配置输出。 1年和1Z现在将成为您的差分输出。 您将不会在输出上看到+-5V,而是看到VOH (3V-3.4V)和VOL (0.23V)。  

    进行这些更改后,您应该会在1Y上看到高逻辑电平(VOH),在1Z上看到低逻辑电平(VOL),以了解您当前的电压。

    如果这有帮助,请告诉我。

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很感谢丹尼尔。 我在几个问题上都是错的。 我没有使用cc引脚,我期望在"1Z"引脚上有一个负值。

    我尝试根据您的建议进行布线,我获得了正确的输出值。

    感谢您的帮助,

    此致,

    卡米尔