This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPD12S016:HDMI ESD CHIPE-DDC EDID读取错误

Guru**** 2943060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587564/linux-tpd12s016-hdmi-esd-chip-ddc-edid-read-error

部件号:TPD12S016
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06

工具/软件:Linux

您好,

我们在设计中使用带有HDMI发射器"SiI9022ACNU" IC组合的"TPD12S016PWR" ESD IC。
在测试HDMI接口时,我们面临DDC EDID读取错误。
卸下ESD IC并完成从HDMI发射器IC到HDMI连接器的直接布线后,它工作正常(EDID读取通过)。
我们怀疑ESD芯片不符合I2C定时规范。

TPD12S016PWR”违反的正时是什么?

请您建议如何解决上述问题。

谢谢

Jaffir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffir,

    您还连接了I2C线吗? 您能否发送一个原理图和两个信号波形,一个连接ESD设备,另一个未连接。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    请参见我的回答。

    您还连接了I2C线吗?
    答:我们只将HDMI发射器连接到I2C线路。 没有其它设备连接到I2C线路

    您能否发送一个示意图
    答:我已共享HDMI发射器"SiI9022ACNU"和ESD芯片"TPD12S016PWR"部分的示意图。

    和两个信号波形,一个连接了ESD设备,另一个未连接。
    答:是的,我共享了信号的两个波形。
    一个带有ESD (DDC EDID读取错误),另一个没有ESD (EDID读取通过)。

    此致,

    Jaffir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    有关上述问题的任何更新。

    此致,

    Jaffir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。

    可能发生的是控制器和TPD12S016之间的共模扼流圈降低了TPD12S016的带宽。 在不使用CMC的情况下尝试,并查看是否仍然存在错误。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    共模扼流圈仅用于HDMI线路,而不用于I2C线路。
    我们正面临I2C DDC EDID读取错误的问题。

    谢谢
    Jaffir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    有关上述问题的任何更新。

    谢谢

    Jaffir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffir,

    很抱歉我被拉伸得太薄了。
    我无法复制您的确切问题,但我认为此设备的IO电容为15pF,可能对您的系统太高。
    3 TPD4E05U06可保护所有这些线路,电容为0.5pF。

    如果您需要电平转换器,TI有许多这样的产品。
    请告诉我其他信息。

    此致,
    Cameron