This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3865万:哪种PHYTER最适合扩展光纤千兆位以太网的范围?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589604/dp83865-what-phyter-is-best-suited-for-extending-reach-of-optical-gigabit-ethernet

部件号:DP8.3865万
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

我需要一个用于基于FO的千兆位以太网的REACH扩展器。  需要一个IC或IC集,它可以与每侧的SFP收发器连接,以接收和重复以太网数据包。  我希望连接多个单元,以获得更长的传输范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bradley,

    DP8.3867万E可与SGMII一起使用,以连接至SFP。 由于MDI端不支持光纤,您需要将两个DP8.3867万设备通过连接在一起。 您需要通过变压器连接两个DP8.3867万 PHY引脚(通道A-D)。

    此致,
    罗斯