This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:底板上的10/100BASE-T以太网总线(不带集线器/交换机)

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589710/dp83867ir-10-100base-t-ethernet-bus-on-backplane-without-hub-swithc

部件号:DP8.3867万IR

我希望避免在10/100BASE-T以太网总线上使用集线器或交换机。 我建议使用从 主服务器到每个从属服务器的TX_CNTRL。 此控制信号将仅启用所需模块的PHY,因此,我将避免访问总线的不同模块之间的任何冲突。

我的方法是否正确?

 (我想附加一张幻灯片,显示建议的体系结构,但我无法附加)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordi:

    这是不可能的。 10BASE-T和100BASE-TX是点对点的。 一条线路上的PHY不能超过2个。

    此致,
    罗斯