This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:询问如何在DP8.3848万上生成测试图案

Guru**** 2811845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589606/dp83848c-asking-for-how-to-generate-the-test-pattern-on-dp83848

部件号:DP8.3848万C
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万K

大家好,
客户正在评估DP8.3848万K。(部件号为48K,而不是48C)如果客户要测量以下波形的10BASE-T互联网信号。
需要为模式设置什么寄存器?

Thansk,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    以下是客户设置。 但不管用。
    请提供您对如何生成阵列的意见。

    #RX
    PHY_Ctrl write 0x19 0x4003
    PHY_Ctrl write 0x1A 0x0844
    PHY_Ctrl write 0x1B 0x0030


    #TX
    PHY_Ctrl write 0x19 0x0003
    PHY_Ctrl write 0x1A 0x0844
    PHY_Ctrl write 0x1B 0x0030



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    您还应启用BIST并强制10BASE-T链接。 请更改/添加以下内容:

    接收路径
    写入0x0100以注册0x0 //强制10BASE-T
    写入0x4103以注册0x19 //启用BIST并强制执行MDIX
    写入0x0844以注册0x1A //强制10BASE-T链路

    此致,
    罗斯