This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:关于TPS6.5982万 OCP检测问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588238/tps65982-about-tps65982-ocp-detect-question

部件号:TPS6.5982万

您好,先生,

我对TPS6.5982万 OCP检测问题有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭先生,您好!

    有关电流限制保护的信息,请参阅TPS6.5982万数据表中的第8.3 .3.4 节(具体参见图23和图24)。

    导致过流保护跳闸的两种情况是硬短路和软短路。 从图23 (硬短路)来看,过流保护的预计跳闸时间约为30US。

    与图24 (软短路)类似,发生过电流保护的预期时间大约为1.2毫秒。

     

    谢谢!

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭先生,您好!

    我能回答您的问题吗?

    如果我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    感谢你的帮助。

    公爵