This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3222E:绝对最大值

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, SN75C3222, SN65C3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589443/sn65c3222e-absolute-max

部件号:SN65C3222E
主题中讨论的其它部件:SN75C3222,SN65C1167E

尊敬的技术支持团队:

我对 "SN75C3222"和"SN65C1168EPWR"有一些疑问。

这些设备在   系统上接收超过最大色谱线的过冲(纳秒)。

如果您拥有 不会损坏设备的实际价值信息,您能否分享?

当然  ,它 已超出保修期。

例如,某些逻辑 IC具有钳位二极管,因此它可以承受VCC+VCC+VCC, 1.0 直至10ns (绝对最大值是Vcc +0.5V)

 

■绝对最大值

SN65C3222E:VCC (MAX)= 6V

SN65C1167E:VCC (MAX)=7V

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD:

    由于瞬变的影响不仅取决于其峰值振幅,还取决于其整体形状,持续时间,上升/下降时间等,因此很难指定超过设备的绝对最大规格的瞬时过冲量。要了解设备的性能, 最好的做法是参考其ESD规范(或可能存在的任何其他瞬态抗扰性规范)。

    例如,SN65C3222E指定IEC 6.1万-4-2触点放电的抗扰度高达8 kV。 此标准测试使用约100 ns宽的脉冲,并使用330欧姆的耦合电阻(限制流入器件的电流)。 基于这一点,您可以预期其他幅度或持续时间较低的瞬变也可能是正常的。 (HBM ESD规范也可能是有用的数据点。)

    如果您愿意,我们可以查看过冲的波形捕获,以提供更具体的反馈。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,最大 值,

    感谢您的回复。

    请参阅随附 的文件。

    e2e.ti.com/.../waveform.pdf

    此致,

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD,

    您能否将示波器设置为在~7 V电压水平下触发,然后放大时标,以便更详细地捕获过压瞬变? 使用示波器上的当前时间标度,无法看到大部分波形(每个瞬变只有一个像素宽)。

    此致,
    最大