This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601RTJR:IBIS模型或IBIS-AMI模型

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589391/sn75lvcp601-sn75lvcp601rtjr-ibis-model-or-ibis-ami-model

部件号:SN75LVCP601

大家好。

对于SN75LVCP601RTJR,我们需要一个"IBIS模型"或"IBIS-AMI模型"。

我们能有“IBIS模型”吗?

如果您有任何信息,请告诉我。

此致  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shing

    请向我发送一封电子邮件,其中包含贵公司的电子邮件,以便我可以向您发送模型。  我的电子邮件是 lee.sledjeski@ti.com

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    感谢您的快速回复。

    我会给您发送电子邮件

    此致