This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:IEEE 802.1AS (gPTP)

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589350/dp83867ir-ieee-802-1as-gptp

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

我的客户问我们以下两个问题。
请告诉我答案。


① DP8.3867万IR是否支持IEEE 802.1AS(gPTP) SFD?

② DP8.3867万IR会 为每个发送和接收数据包和检测SFD
   通过GPIO输出指示脉冲?


此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI F.N.,

    802.1 的标准与物理层以上的层有关。
    DP8.3867万支持对GPIO上的发送和接收数据包进行SFD指示。
    这在DS中讨论。 请查看8.3 第2节。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯桑

    感谢您的快速回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano