This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SSC_CLKIN最低规格

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589051/sn65dsi84-ssc_clkin-min-spec

部件号:SN65DSI84

您好,

我对SSC_CLKIN规范有疑问。

数据表中提到的调制频率范围为最小30kHz。

为什么它会限制最低规格? 是否可以接收29kHz的调制频率?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki,

    30kHz是最小特征值。 如果您不符合推荐的操作条件,TI不能保证器件的功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama