This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DP8.3822万HF:入门简介

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589273/ccs-dp83822hf-introduction-for-a-beginner

部件号:DP8.3822万HF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我是来自意大利的Marco,我刚刚完成了一个项目,该项目涉及连接到MSP430的DP8.3822万HF。

首先,我希望这是提出这一问题的正确地方。

我的一位朋友已经创建并印刷了这些组件的板,以及一些LED,一些i2c传感器和microSD读卡器。 上周,帮助他完成所有软件任务的IT人员突然离开了,现在我正在尝试帮助他完成项目的软件编写。

遗憾的是,我 在编写软件方面拥有丰富的经验,但从未接触过T.I.,也从未使用过CCS。

为了帮助他,我下载了CCS,现在我熟悉了从前IT人员继承的现有代码。

我现在的问题是,我设法改进和调试了所有关于i2c传感器和SD卡的软件,但甚至没有写过关于以太网通信和 DP8.3822万HF使用的行。

我想在我的代码中必须有一些示例,一些库可以下载和使用...但我没有找到!

所以现在我在这里请求一些帮助,以了解如何在这个新世界中前进。

在哪里可以找到使用 连接到MSP430的DP8.3822万HF的示例和/或库。

期待大家的阅读,感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    以太网PHY使用所谓的SMI (串行管理接口)。
    此接口类似于i2c,但不可互操作。 SMI有一个时钟(MDC)和一个数据IO引脚(MDIO)。
    管理实体(通常是FPGA,处理器或ASIC)将在其MAC中拥有SMI块,以便与PHY通信。
    如果不幸的是,没有Mirco支持SMI,我已经看到了。

    幸运的是,SMI是一种非常直接的串行接口。 没有最小时钟要求,您也可以拉伸时钟。
    我已经有一个用于MSP430启动板的位感叹号代码,但我正在努力改进它以启用可变时钟选择。

    您如何向我发送一封电子邮件,我们可以在网上谈论此事,看看我们是否可以进行协作。

    此致,
    罗斯

    *已删除我的电子邮件,因为我已收到您的电子邮件回复*