This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:未使用的输出引脚

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589166/ds25cp104a-unused-output-pin

部件号:DS25CP104A

大家好,

请告诉我们在PIN控制模式下使用时如何处理未使用的输出通道?

我认为LVDS输出可能会保持浮动,但是,您是否建议使用100ohm端接以避免串扰?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    CP104A的未使用输出可以浮动。  您是否有任何未使用的输入?

    我建议配置未使用的输出,以便同时选择未使用的输入。  未使用的输入可以保持静态水平,以确保输出不 会意外 接收或重新传输来自系统的任何噪音。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您的建议。

    我将连接并按如下所示设置开关。 如果我的理解不正确,请告知我。

    此致,

    KAWAI