This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:LED的行为

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588448/tusb9261-the-behavior-of-led

部件号:TUSB9261

您好,
我有一个关于TUSB9261IPVP的问题。

LED的行为是否取决于以下三项?
 USB(差分信号)
 USB VBUS(电源)
 连接到SATA的磁盘

附加文件的四种行为是否正确?

e2e.ti.com/.../USBtoSATA_2D00_LED_2D00_Action.pdf

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    您能帮我吗?

    VBUS是否重要?

    此致,
    DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    PWM0状态如下所示:
    1. USB连接:指示灯打开
    2.磁盘活动:LED闪烁。
    3. USB挂起:LED褪色。
    4. USB断开:LED熄灭。

    USB_VBUS不存在= USB已断开连接。

    此致