This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2781295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588846/sn65dsi86-sn65dsi86

部件号:SN65DSI86

1.此芯片组 SN65DSI86-Q1be是否由非WinTel (Windows+Intel)设计所采用?

 

我们在Qualcomm SD835/SDM845 主芯片中的芯片是否有特定的软件合作?

 


 2.我们可能支持全高清,但1920x1280 (1280 (
1920x1280像1280像素全高清)不在您的SPEC支持列表中。 这是个问题吗?


3.请分享功耗数据,以便我的团队进一步评估将影响多少额外的电池续航时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ray,您好!

    抱歉,我们不支持DSI86驱动程序,但是我们可以提供如何配置设备的参考代码,以供参考。

    请提供面板数据表,我们将确认它是否适合DSI86。

    设备数据表中描述了设备电流消耗值,但条件如下:
    最大条件:WQXGA 60 fps Dual-Link 2xDP at HBR2,PLL已启用;典型条件:WUXGA 60 fps 1xDP at HBR2,PLL
    已启用。