This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588787/sn65dsi86-sn65dsi86

部件号:SN65DSI86

我的客户想知道我们的设备SN65DSI86是否 曾与基于ARM的芯片或Qualcom平台配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    该设备已由多个使用Qualcomm 平台的客户实施。  

    根据请求,我们可以提供在Linux中用于OMAP的示例代码来配置DSI8x,此代码执行DSI8x器件的初始设置, 我们使用功能来配置DSI8x寄存器, 此例程创建I2I_客户端结构,以便从OMAP处理器配置器件寄存器(这只是一个示例代码,客户需要修改代码中的值以匹配所需的分辨率,视频格式等… )。

    此示例代码可用于从Linux配置DSi8x器件,您还可以向客户解释,OMAP主线Linux内核完全支持DSI接口,地址如下: