This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DC1R在VREF1上输出电压

Guru**** 2942260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589374/pca9306-pca9306dcur-outputs-voltage-on-vref1

部件号:PCA9306

您好,

在 我的I2C电平转换(从3.3V转换到1.8V)设计中,我使用了PCA9306DC1R。 连接如下所示。

使用此电路,即使我没有提供1.8V电源,我也在观察VCC_1V8电压网络上的1.8V电压。

有人能解释一下,这种行为的原因可能是什么。

谢谢,此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    如果VREF1侧保持打开状态,则某些VREF2电压可能会通过设备耦合并显示在VREF1侧-这很可能是此处发生的情况。

    我在原理图上注意到,VREF2直接被拉至3.3 V。我们建议将VREF2和EN连接在一起,然后使用一个共享的200千欧电阻器将两个引脚拉至上拉电压(参见数据表中的图8)。 然后,此电阻器有助于限制流入VREF2的电流。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回复。
    1.从VREF2到VREF1的电压耦合的原因是什么? 这在所有设备中都是常见的还是仅在此设备上是常见的?
    2.为什么VREF2短接到EN,然后通过200K电阻器接通上拉电压? 为什么不单独连接到上拉电压?

    此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nanjunda,

    在示意图中,设备未正确连接。  应按以下方式连接:

    我们特别指出,应在数据表中以这种方式连接。  原因不是很明显,但我会解释一下。  Vref2和EN引脚设置将由其他通道FET使用的阈值电压。  它由连接进行设置,200k电阻器允许通过足够的电流以允许偏置,并且它还会在打开/通电期间限制电流。  如果没有200 k电阻器,您可能会遇到损坏。

    如果不清楚,请告诉我。  我们还在E2E上发布了其他帖子,显示如何连接设备以及如果不连接设备会发生什么情况。  请尝试使用论坛顶部的搜索工具搜索这些类型的问题。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我同意这是设计上的一个错误。
    感谢您提供信息。

    此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,
    将来,如果您希望使用查看示意图,请告诉我们。 我们非常愿意进行审查,并确保我们提出正确的问题并发现错误,以确保您获得一次通过的成功。
    Francis Houde