This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:关于RTS和CTS线路

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589360/trs3232e-q1-regarding-rts-and-cts-line

部件号:TRS32E2E-Q1

我正在使用TRS3232E-Q1进行设计,但我只有UART TX和RX线路,所以我可以将R2OUT,T2IN,T2OUT和R2IN保留为浮动

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nitesh:

    可以让输出保持浮动。 最佳做法是将未使用的输入连接到高或低,以最大限度地降低功耗和潜在的噪音转换。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    感谢您的迅速回复。

    此致
    Nitesh