This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:能检测到任何模式生成/BIST

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588582/ds90ub964-q1evm-can-t-see-any-pattern-generation-bist

部件号:DS90UB964-Q1EVM

您好,

我获得 了DS90UB964-Q1EVM,并使用Launchpad应用程序测试芯片。

目前,我正在尝试通过应用程序中的"脚本"选项卡使用"模式生成"或I2C运行测试模式生成和BIST,但我没有看到任何测试正在运行。

似乎我缺少一些基本的东西,你能建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    您将哪种串行器连接到? 91.3933万?

    Pattern Gen/ BIST是链路保真度测试,如果您没有将964解串器集线器连接到串行器,则不会发生任何事情。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何序列化器。  

    查看B964的数据表后,我在第8.5 7部分中看到:“可选的AT速度内置自检(BIST)功能支持测试高速串行链路和背面
    Channel without external data connections”,因此似乎不需要 串行器。  

    您是否可以建议我使用一 个特定的反序列化程序 ,该程序可以运行模式生成/BIST,而无需序列化程序?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anton,

    "可选的AT速度内置自检(BIST)功能支持测试高速串行链路和背面
    通道无外部数据连接"表示您不需要SOA/处理器或成像仪来测试高速串行链路(也称为FPD链路通道,FCC)。 通常,基于ADAS的设置如下所示:

    (摄像头/成像仪)--> 串行器(例如913/933)-->解串器(例如964)--> SoC

    当我们说没有外部数据连接时,这意味着您不必连接以上任一端来测试链路保真度。

    如果您希望测试解串器和SoC之间的CSI-2链路,您仍然可以使用模式生成功能。 说明和示例代码可在数据表的8.5 6部分中找到。 但是,BIST仅适用于测试串行化器和解串行化器(该高速通道的FCC和BCC)之间的FPD链路通道部分。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Michael的回答。

    纠正我的错误,我仍然可以在没有串行器的情况下连接解串器,并运行模式生成来测试我的SoC

    。 此外,我能否安排与您的在线会议以获取更多信息?  

    谢谢!  

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anton,

    是的,正确。 您只需使用连接到SoC的解串器并运行模式生成(DS的8.5 6),即可测试CSI-2链路。

    我相信,Miles是您当地的TI代表,他目前正在为您设置支持热线。

    此致,