您好,
我获得 了DS90UB964-Q1EVM,并使用Launchpad应用程序测试芯片。
目前,我正在尝试通过应用程序中的"脚本"选项卡使用"模式生成"或I2C运行测试模式生成和BIST,但我没有看到任何测试正在运行。
似乎我缺少一些基本的东西,你能建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我获得 了DS90UB964-Q1EVM,并使用Launchpad应用程序测试芯片。
目前,我正在尝试通过应用程序中的"脚本"选项卡使用"模式生成"或I2C运行测试模式生成和BIST,但我没有看到任何测试正在运行。
似乎我缺少一些基本的东西,你能建议吗?
谢谢
我没有任何序列化器。
查看B964的数据表后,我在第8.5 7部分中看到:“可选的AT速度内置自检(BIST)功能支持测试高速串行链路和背面
Channel without external data connections”,因此似乎不需要 串行器。
您是否可以建议我使用一 个特定的反序列化程序 ,该程序可以运行模式生成/BIST,而无需序列化程序?
谢谢。
您好,Anton,
"可选的AT速度内置自检(BIST)功能支持测试高速串行链路和背面
通道无外部数据连接"表示您不需要SOA/处理器或成像仪来测试高速串行链路(也称为FPD链路通道,FCC)。 通常,基于ADAS的设置如下所示:
(摄像头/成像仪)--> 串行器(例如913/933)-->解串器(例如964)--> SoC
当我们说没有外部数据连接时,这意味着您不必连接以上任一端来测试链路保真度。
如果您希望测试解串器和SoC之间的CSI-2链路,您仍然可以使用模式生成功能。 说明和示例代码可在数据表的8.5 6部分中找到。 但是,BIST仅适用于测试串行化器和解串行化器(该高速通道的FCC和BCC)之间的FPD链路通道部分。
此致,