This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:关于在不使用扩展寄存器的情况下监控PHY状态寄存器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589457/dp83848k-about-monitoring-phy-status-register-without-extended-register

部件号:DP8.3848万K

客户希望在不使用扩展寄存器的情况下监控等同PHY状态寄存器,因为他们希望缩小读取寄存器的范围。

我认为地址:00h~07h可以监控PHY状态,而不是地址:10h,是否正确?

如果有不同的想法,或者有其他想法,请告诉我。  

 

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    寄存器0x10h不需要扩展寄存器访问权限。
    0x0h和0x1Fh之间的任何寄存器都可以通过标准Direct方法读取。

    此外,寄存器0x1h是另一个状态寄存器。

    此致,
    罗斯