This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:MDIO上拉寄存器

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589384/dp83822if-mdio-pull-up-register

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

MDIO上拉电阻需要多少容差? 0.5 % ? 1.0 % ? 5.0 % ?
您能告诉我们吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    您可以使用MDIO的5 % 电阻器。

    此致,
    罗斯