This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万ID:DP8.3849万ID,链路LED指示灯正常,活动LED指示灯始终亮起

Guru**** 2769015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589328/dp83849id-dp83849id-link-led-is-ok-active-led-always-light

部件号:DP8.3849万ID

您好:

     我使用DP8.3849万ID作为以太网接口,使用模式0,当我插入电缆时,链路LED指示灯正常, 但有源LED指示灯始终亮起,网络无法连接,请给我一些建议,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    您是否可以共享PHY和LED的示意图?

    谢谢!
    罗斯