This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S OOB波形问题

Guru**** 2527030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589082/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s-oob-waveforms-issue

部件号:SN75LVCP600S

你(们)好  

我们在 上一次E2E POST中遇到了相同的SN75LVCP600S OOB波形问题。 e2e.ti.com/.../54.0166万。

您是否有解决此问题的方法?因为OOB是SATA接口的基本功能。 如果无法通过OOB测试,可能会导致我们的客户出现功能错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    以下是 我对SATA 3.1 规范的理解。

    在OOB信号传输过程中,信号线路的差模和共模电平应符合7.2 部分中规定的与正常数据传输相同的电气规格。 图198显示了COMRESET,COMINIT和COMWAKE。 通过检测差分对上相邻活动突发之间的时间间隔来观察OOB信号。 接收器不需要检查OOB突发的持续时间。

    由于只会删除活动初始突发的前~ 40ns,因此所有COMRESET信号之间的间距将保持主机系统最初传输的间隔。

    LVCP601于2014年通过了这项测试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    您能否提供详细的OOB报告? 我想知道您报告上的OOB测试项目。

    谢谢
    此致。
    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    给我发送一封电子邮件,以便我回复完整的报告。lee.sledjeski@ti.com

    此致,