This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:寄存器0x02,ProtoVer值

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587273/tps65982-register-0x02-protover-value

部件号:TPS6.5982万

我有一个带有TPS6.5982万的电路板,并且正在使用  主机接口工具和Aardvark以及  我自己的I2C接口读取所有寄存器。 我想知道如何在我的应用程序中设置所有这些。 当我读取寄存器2 ProtoVer,读取4字节值0万时。 但是,HostIntTechRefManual (slvuan1A)指出,对于当前的TBlt规范,此寄存器应返回1。  我尝试了另一个主板,它也显示为0x0。  
然后,我尝试将HIT-Aardvark连接到我的EVM,当我使用Read-Command时,我读取了0x1。 当我将HIT-Aardvark连接到我的主板时,我仍然读取0x0。 所以,它不是读取方法(我不认为),而是我的主板上的芯片。 EVM板上的芯片是否可能比部件更旧? 这是一个RO寄存器,因此我认为AppConfig工具和我的任何设置都不会更改它。

我在进行TBlt连接时没有问题,但我想知道为什么我的部件不像表1-1所说的那样返回1。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    我们目前正在对此进行调查,并将在我们有更新时通知您。

    Jaime