This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:峰值脉冲功率和电流(tp=8/20us)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589429/tpd4e02b04-peak-pulse-power-and-current-tp-8-20us

部件号:TPD4E02B04

您好,

我的计划是在我的客户中将ESD5304更换为TPD4E02B04。 它用于HDMI 接口。

现在,我的问题是 tpd4e02b04的峰值功率 和电流  低于竞争对手的功率,因为它们是低的:

ESD5304:  峰值脉冲功率 (tp=8/20us)  82W

            峰值脉冲电流(tp=8/20us) 5.5A

TPD4E02B04: IEC6.1万-4-5功率 (tp=8/20us)   17W

               IEC6.1万-4-5电流 (tp=8/20us)   2A

您能告诉我这两个参数的真正含义 吗? 并给我一些建议,以说服我的客户使用TPD4E02B04?

ESD5304的数据表如附件所载。

e2e.ti.com/.../ESD5304.pdf

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    IEC6.1万-4-5标准是由开关和闪电瞬变过电压引起的浪涌脉冲。
    TPD4E02B04具有低电容,这意味着它可以处理较高的速度信号,较低的动态电阻和较低的最大泄漏电流。

    如果您需要更多信息,请发送电子邮件至c-phillips@ti.com

    此致,
    Cameron