This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:TPD13S523用于1080p @ 50Hz

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588497/tpd13s523-tpd13s523-for-1080p-50hz

部件号:TPD13S523
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06

各位同事,


请问TPD13S523是否可用于1080p @ 50Hz?

如果使用上述分辨率,我的客户收到一些伪影(电视上出现白线)。

他卸下了部件,此问题消失了。

同时,他使用具有相同CPU和分辨率的TPD4E05U06,并且没有发现此问题。

谢谢你,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    TPD4E05U06的电容比TPD13S523低得多,因此这些线路的损耗不大。

    但是,TPD13S523应在HDMI应用程序中工作。 您是否有可以分享的示意图?

    此致,
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦,

    我还没有示意图。
    我的问题是:TPD13S523是否在1080p @ 50Hz条件下工作?
    数据表显示它支持HDMI 1.4 ,但此标准支持720p @ 50Hz或1080p @ 24Hz
    但HDMI 1.4b支持1080p @ 120 Hz

    问题是TPD13S523是否支持1080p @ 50 Hz?

    谢谢你,米哈伊尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米哈伊尔

    50Hz时的1080p正好处于TPD13S523支持的边缘。此部件是在HDMI 1.4b标准发布之前设计的,不支持120Hz时的1080p。

    我不能保证它在每个系统中都能正常工作。 但是,如果您提供一个示意图,我可能会看到是否存在可以使用此零件进行纠正的问题。

    正如我之前所说 ,TPD4E05U06 的电容要低得多,可以处理更高的速度。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Cameron,

    Mike