This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925Q-Q1:屏蔽端接

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586635/ds90uh925q-q1-shield-termination

部件号:DS90UH925Q-Q1

团队成员您好–

是否有应用程序注释详细说明FPD Link III的屏蔽端接? 我没能找到一个,我想问。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有应用程序注释详细说明FPD Link III的屏蔽端接 为了获得最佳的系统应用效果,应将护罩端接在接地的两侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl -

    这是一种船用应用...是否可以在一侧进行电容耦合,并将另一侧连接到地面?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以电容性地将一侧接地,但如果您运行一些破坏性测试,例如"批量电流注入"或想要更高的系统级ESD等级,最好是在两(2)块板之间接地。 如果这不是问题,那么您可以将一侧电容性地连接起来。