This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:内部上拉和/或下拉电阻器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589015/tps2549-q1-pull-up-and-or-pull-down-resistors-inside

部件号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ] 内部上拉和/或下拉电阻器

您好,

您能否帮助我确认TPS2549-Q1内部是否配备了任何上拉和/或下拉电阻器?
我看不到数据表上的任何描述,但让我仔细检查一下。



提前感谢您的支持。
此致,




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CTL1,2,3或EN上没有内部上拉或下拉电阻器。 您必须在外部应用上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,


    感谢检查!! 我将咨询我的客户。

    此致,