This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:如何测量上升时间(tr)和下降时间(TF)

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587612/dp83867e-how-to-measure-the-rise-time-tr-and-fall-time-tf

部件号:DP8.3867万E

尊敬的各位:  

从数据表中,tr和tf的最大值为0.75ns,但通过GTX CLK测量时,时间接近1.78ns。 这是否是测量tr和TF的正确针脚? 您能告诉我如何衡量tr和TF吗? 谢谢。

此致,

Sammi.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,

    GTX的上升/下降应从20 % 至VDDIO进行测量80 %。 此外,根据RGMII标准,GTX CLK上的负载应为5pF。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。 我在数据表中没有找到此5pF,因此将其添加为Cin?

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,

    Rob在上面提到的5pF与实际的RGMII规范有关。
    RGMII指定750ps上升/下降时间的负载条件为5pF。 如果电容较高,此值将增加。

    此致,
    罗斯